This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:STAT1和 STAT2引脚上的最大输入电流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782427/bq24650-maximum-input-current-on-stat1-and-stat2-pins

器件型号:BQ24650

您好!

在数据表中、10k 电阻器与 STAT 引脚上的 LED 配合使用以获得通知。 我们希望改用1k 电阻器来提高 LED 的亮度。

数据表未列出 STAT 引脚的最大灌电流。 我们将 Vref 用作3.3V 的源、通过3.3mA 负载的1k 电阻。  

STAT 引脚能否灌入3.3mA 的电流?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!
    在数据表中、10k STAT 电阻器的上拉电压源为 VIN (5V 至28V)。 对于您的应用、使用 VREF = 3.3V 作为上拉源是可以的。 进入 STAT 的电流将为(VREF - Vfwd)/1k、其中 Vfwd 是 LED 二极管的正向压降。 例如、使用用户指南中的二极管(Vfwd = 2.1V)、电流将为(3.3-2.1)/1k = 1.2mA、STAT 可以将其灌入。