This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:无法离开冷启动。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782023/bq25570-unable-to-leave-cold-start

器件型号:BQ25570

我有一个相当标准的设置。

Cin = 4.7uF

CSTOR = 0.01 μF μ F 和10uF。 无负载。

VBAT = 1Ah 锂离子电池(已充电并已连接)

L1 Boost =μH μ A =(建议744031220)

太阳能输入是面板 SLMD121H09L。 峰值200mW @ 4.5V

但我无法让芯片在仅连接太阳能电池板的情况下保持冷启动... VIN 被钳位至1.00V、CSTOR 上升至700mV、但不再如此...

如果我使用 USB5V 使 VIN 尖峰、我可以让芯片启动、但这不会在现场发生。

我的太阳能电池板是否不够强、无法进行冷启动? 我能不能帮助它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackson、

    您电池板的开路电压是多少? 如果 VIN_DC 被钳位、则 IC 可能检测到 VIN_DC 高于 VBAT_OV 设置、然后通过其拉 FET 钳位输入电压以防止过压。

    如果您连接的电池已部分充电、电路是否正常工作?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、我认为我已将问题追溯到 IC 上焊点不良。 我对电路板进行了回流焊、它似乎按预期工作。