This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在 EOS 模式下从芯片获取正确的 SOH

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782316/bq35100-getting-correct-soh-from-chip-in-eos-mode

器件型号:BQ35100

我们的目标是使用 BQ35100来监控 EVE26500电池的 EOS。

已经有一个 chem-id 配置文件可用于此配置文件、并且我们已对其进行了正确编程。

 

我们已按照技术参考手册第5.3章 将芯片设置为正确的模式。

 

我们仍然遵循在漏极电流期间收集数据的手册、仍然无法获取不同于零的 SOH 读数。

我们的假设是、新电池应该显示100%。

 

因此、底线是我们无法看到芯片的任何工作进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否正确设置了监测计的设计容量? 插入新电池时、您是否发送了新电池命令? 您能否从电量监测计中提取 gg 文件并在此处发帖。

    谢谢
    Onyx