您好!
数据表 SWCS049S 的第6.5.1.2节没有提到 HDRST 是一个加电禁用条件。 HDRST 是高电平有效信号。 这是否意味着、当在将 HDRST 连接到 VRTC (器件处于复位状态)的情况下为 TPS65911A 供电时、器件将无论如何打开?
换句话说、我们计划通过为 PMIC 供电的开关稳压器的电源正常输出来驱动 HDRST 引脚、从而打开和关闭 TPS65911A。 在这种情况下、向 PMIC 供电、同时将 HDRST 引脚驱动为高电平(连接到 VRTC)。 当稳压器的输出良好时、PG 输出会将 HDRST 驱动为低电平、以打开 PMIC。
为了使 PMIC 断电、HDRST 将再次被驱动为高电平。
您能否查看此方法并确认其正确性?
谢谢你。