This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:LM3644

Guru**** 2522350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847753/lm3644-lm3644

器件型号:LM3644

尊敬的 TI 员工:

您能告诉我 LM3644-Ioutput 从0上升到 Imax 需要多长时间吗?

我 没有注意到数据表中的任何信息。

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      对于手电筒模式、它由 reg0x08设置;对于闪光灯模式、它取决于详细应用(Cout 和所需电流大小)。

      如果您需要非常快的响应时间、我建议您使用 IR 模式。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果芯片在 IR 模式下工作、确切需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      对于具有升压模式的 IR、时间大约为200us;

      对于具有导通模式的 IR、时间约为36us;

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢、μ A