This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:建议的 Vcc 电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782193/ucc28051-recommended-vcc-voltage

器件型号:UCC28051

大家好、团队成员。

是否可以在 VCC=15V 时使用 UCC28051?
数据表的电气特性在 VCC=12V 时说明。建议 VCC = 12V 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San

    当 VCC 为12V 时、将获取电气特性表。 如果您查看表6.3 (第4页)以了解建议的工作条件、建议 VCC 介于 VCCOFF+1V=11V 至18V 之间。 15V 在该范围内、因此在15V 时 VCC 没有问题。

    此致、
    Eric