请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 如果我有15节电池、一节电池比其他电池低100mV。
我们应该如何平衡这一时间?
此外、vc0-vc5、vc6-vc10、vc11-vc15之间的平衡?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我有15节电池、一节电池比其他电池低100mV。
我们应该如何平衡这一时间?
此外、vc0-vc5、vc6-vc10、vc11-vc15之间的平衡?
您好、维氏女士、
这取决于您决定使用的平衡算法。 被动平衡只能耗尽较高电池上的电量、以便使所有电池电压接近在一起。 充电期间的平衡最为常见;某些算法也会在休息期间进行平衡。
本应用手册提供了有关电池组之间平衡的一些指导: http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf
此致、
Matt