This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TB 和 TC 计算 Tj

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828363/use-tb-and-tc-to-calculate-tj

主题中讨论的其他器件:LMR36015

大家好、

我参考此应用报告来计算 Tj。

http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

当我℃TB 和 TC 来计算 Tj 时、结果非常不同(接近20 μ s)!我想知道哪一个更可靠…

  • 使用 TB 计算 Tj

tj=TB+Power*ψjb /℃

 

LMR36015

TB/℃

40

PD/W

1.248382609

ψjb μ V/℃μ V/W

23.5.

TJ/℃

69.3369913

  • 使用 TC 计算 Tj

tj=Tc+Power*ψjt /℃

 

LMR36015

TC/℃

46.8.

PD/W

1.248382609

ψjt μ V/℃μ V/W

0.8.

TJ/℃

47.79870609

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会使用 TC 和 psi JT 来计算结温、因为它最接近 IC 的裸片

    这就是我们通常测量结温的方法  

    谢谢

    -Arief