Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117LV 大家好、
我的客户使用 TLV1117LV 将5V 转换为3.3V。 但是、客户设计中有一个特殊的用例、即 TLV1117LV 输入未通电、但输出连接到3.3V 电压。 我想与您联系、了解在这种情况下 TLV1117LV 是否会损坏?
我认为输出端的3.3V 电压将通过内部 MOS 的二极管传递到输入端、从而在输入引脚上产生~3V 电压。 由于~3V 输入、芯片是否会通电? 这里有任何风险吗? 谢谢。
此致、
韦恩