This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:UCD90240

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780598/ucd90240-ucd90240

器件型号:UCD90240

您好!

我正在开发 UCD90240的脱机编程器、烧录文件是十六进制格式 img 文件、如何使用 PMBus 将数据烧录到芯片? 我有一份文档"UCD 器件的配置编程.pdf"、但它仅包含 UCD90120、版本为2012、UCD90240命令是否与 UCD90120兼容?

 此致、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    数据闪存十六进制文件是一个原始数据文件、可通过 PMBus_COMMAND 写入器件。 UCD90120和 UCD90240使用相同的命令、但格式略有不同。

    为了减少 R&R 工作、Fusion GUI 可以生成数据闪存写入脚本、该脚本解析数据闪存十六进制文件并将数据打包成 PMBus_COMMAND 格式。 外部 I2C 主设备只需按照脚本文件内的格式写入器件。

    请参阅以下视频如何导出数据闪存脚本文件
    training.ti.com/fusion-power-designer-how-import-and-export-data-flash-script-files
    获取脚本文件后、将其打开、您的主控 i2c 就在脚本之后。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我已经获得了脚本文件、但当我读取芯片时、我无法获取数据、所有数据都是 FF 返回值、但我可以在使用0xFD 命令时读取器件 ID 数据。

    为什么?