This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 UCC2897A 的使用

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828351/ucc2897a-about-the-use-of-ucc2897a

器件型号:UCC2897A

您好!

我想在28~160VDC 的范围内使用 UCC2897A、我的设计如下图所示。

您能给我一些改进建议吗? 我的设计是否适合电压范围?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这里最大的挑战是宽输入电压范围、28V 至160V、1:5.7。

    您需要针对低压线路28V 的最大占空比进行设计、例如、DMAX 约为65%、因此在160V 时、占空比约为11.5%。 160V 下的窄占空比将提供非常高的 RMS 电流、并且由于磁性元件和 MOSFET 中的 RMS 损耗较高、效率可能很低。

    另一个缺点是、MOSFET 器件的额定电压需要为160V、但对于28V 的高电流、也需要具有低 Rds-on。

    一种两级方法、其中升压级首先升压至160V、然后使用有源钳位从160V 降压、并使用变压器将电压降压至55%等合理占空比、这可能是一种更好的方法。

    此致

    Peter