This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV230V30:I_P-PK-LIM

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849796/lm3450aev230v30-i_p-pk-lim

器件型号:LM3450AEV230V30

您好!

我们一直在阅读 用户指南、并尝试验证值 IP-PK-LIM = 1.65A 的来源。 可以帮帮你吗?
第23页、第9.1节:

用户指南和 LM3450的数据表中似乎没有任何信息
它是用户定义的值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    该数字是从第9.2节中的计算中选择的余量、特别是 AN-2098中的方程式39 (上面的链接)。  在该计算之后、我们确实选择了它、以便在达到电流限制之前为设计提供裕度。  电流限制是一种保护功能、应设计有裕度以避免达到该限制。  公式39的结果是1.31A、1.65A 大约高25%、从而允许设计变化、输出电压变化、效率变化等

    此致、