请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53355 您好、E2E、
计算电流限制需要参考低侧 RDS (ON)值。
电气特性显示 RDS (ON)=2MR。 但数据表 P.25显示10A 使用1.7mR;30A 使用1.5mR。
为什么有 这种容差?
MOS 的 RDS (on)是正温度系数、 当电流 增加时、RDS (on)为何会降低?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
计算电流限制需要参考低侧 RDS (ON)值。
电气特性显示 RDS (ON)=2MR。 但数据表 P.25显示10A 使用1.7mR;30A 使用1.5mR。
为什么有 这种容差?
MOS 的 RDS (on)是正温度系数、 当电流 增加时、RDS (on)为何会降低?