请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 我从 PMP21096参考设计派生了一个设计、该参考设计基本上仅是原始原理图的第3页、电阻反馈值已更改。
为了进行测试、我在 FB 和 GND 之间连接了一个2.67k 电阻器、以使输出电压大约为20V。
空载时、输出看起来正常。 当我增加3-4 A 的负载时、我开始看到异常。
12-19.5V 输入电压(升压模式):输出电压在锯齿曲线中振荡。
24V 输入电压(降压模式):输出电压以每1-5秒1mV 的速率不断上升。
下面的走线显示了升压模式 FET 驱动信号。 放大时(第一张图片)、它们看起来正常、但缩小(第二张图片)显示出奇怪的行为。
绿色= HDRV1
蓝色= LDRV1
粉红色= HDRV2
黄色= LDRV2
导致这种情况的原因是什么? 我尝试了多个具有相同结果的电路板。