This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:PIN3的阈值电压

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849741/tps22918-q1-threshold-voltage-of-pin3

器件型号:TPS22918-Q1

您好!

 引脚3打开,开/关的阈值电压是多少?

此引脚从外部连接到控制芯片、因此我们需要查看高电平和低电平阈值电压的特定值是否匹配。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您是指 V_IH 和 V_IL 电平吗?  

    假设 V_IN 上有适当的电压、V_IH 为1V、而 V_IL 为0.5V。

    请注意、导通电压范围可达5V、不受 V_IN 电压的限制。