This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:不使用 EV2400的固固件 BQ78350 -R1

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827652/bq78350-r1-confirgure-bq78350--r1-without-using-ev2400

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350EV2400BQSTUDIO

您好!

如何在不使用 EV2400的情况下配置 BQ78350 -R1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghada、

    BQ78350-R1可在不使用 EV2400的情况下进行配置。 有关数据闪存的详细信息、请参阅《BQ78350-R1技术参考手册》 :http://www.ti.com/lit/ug/sluubd3d/sluubd3d.pdf 

    但是、如果您不是很熟悉器件、我强烈建议使用 EV2400和 BQStudio (BQStudio 需要 EV2400)。 这将允许您设置和调试应用程序以确定您的设置。 我还建议您阅读《使用 BQ78350-R1》应用手册中的"电量监测"部分、因为设置电池电量监测计以实现精确的性能有一些重要步骤: http://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的回答。

    我只想知道电路板示例、其中 l 可以配置 BQ。 你有什么想法吗?

    谢谢你

    Ghada、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghada、

    TI 为不同系列的器件制造了一个电路板。 您可以将其用作参考示例。  http://www.ti.com/tool/BQMTESTER

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt。