This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:DESAT 引脚最大输入电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827913/iso5852s-ep-desat-pin-maximum-input-current

器件型号:ISO5852S-EP

您好!  

DESAT 引脚上500uA 的固定输出电流背后的原因是什么?

我发现、500uA 的正向电流不足以在一系列开关二极管上产生压降、这些二极管是降低 DESAT 阈值所必需的。

此引脚上是否存在最大输入电流?  


此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    不存在最大电流、而是最大电压。

    500uA 是引脚的充电电流、是输入。

    引脚的输出电流应为放电电流、如果不是更高、则典型值为14mA。

    谢谢、

    Daniel