This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于控制 DSG 和 CHG MOSFET 的 GPIO 引脚?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849635/bq40z80-gpio-pin-to-control-dsg-and-chg-mosfets

器件型号:BQ40Z80

您好!

我正在尝试了解我是否可以使用其中一个 GPIO 引脚来打开/关闭 CHG 和 DSG MOSFET。  基本上是 TTL 信号开/关。   这将非常方便、因为我的电流原理图是从 bq40z80控制的 MOSFET 进入我的"软锁存电源开关"控制的 MOSFET。  这似乎没有必要、因此我希望我可以"手动"控制 bq40z80的 MOSFET。   

我知道我可以像描述的那样向 bq40z80发送通信、但只有当 FET_EN 位关闭时、这种情况才有效、我不想关闭、因为这似乎会破坏 bq40z80的功能。

这有道理吗?  基本上、我希望使用 bq40z80作为接口、通过利用其 FET 控制来充当系统电源开关...  这是可行的吗?  或者、bq40z80是否严格受其保护参数的 MOSFET 控制限制?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我不建议这样做。 高侧路径中的 FET 需要更高的电压才能关断。

    它也许可用于低侧 FET 驱动器、但取决于您所需的功能。 您能否与我们分享有关这方面的更多细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    我指的是 bq40z80上用于"接收"逻辑信号的可配置 GPIO 引脚。  然后、在读取逻辑高电平信号时、bq40z80会根据逻辑信号为高电平或低电平打开或关闭其 FET。    我在最初的帖子中看到这是如何令人困惑的。

    有效地将 bq40z80用作固态继电器及其设计的功能。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我唯一能看到的是 TRM 中第2.7.3节中的 PDSG FET 和 GPIO。 您的终端上是否有可用于尝试此选项的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我的 EVM 没有此选项。  我希望我可能没有正确解释某些内容、而我所描述的这一功能是可能的。

    感谢您对我的关注!

    Chris