This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX17055替代产品

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849572/max17055-alternative

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您好!

我们正在考虑 使用 BQ27421-G1 作为 MAX17055电量监测计的替代产品。

您是否有更好的建议以防万一?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    这是一个不错的选择、我还建议查看 bq27z561。 该器件具有低功耗模式、与 bq27421相比、11uA 的休眠电流与 MAX 器件的7uA 相当。 如果尺寸是一个问题、我建议使用具有集成感应电阻器的 bq27421。 请记住、感应电阻器只能承受来自 DS 的2.5A 电流。