This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:容量更高的电池

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849496/bq28z610-cells-with-higher-capacity

器件型号:BQ28Z610

您好!

由于技术参考手册的原因、bq28z610的最高容量规定为32Ah。 是否可以将其与容量更高的电池(如44Ah)配合使用?  

谢谢、此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我建议不要使用 DS 中大于32Ah 的任何东西。

    您可以尝试使用2000mA 校准器件、并将其称为1000mA、然后将容量调整2、但我们尚未对此进行任何长期研究、建议您执行此操作时、尝试运行多个周期以查看精度是否降低。