This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:如何使用 TPS51216和分立式 MOSFET 计算死区时间?

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827332/tps51216-how-do-we-calculate-the-dead-time-with-tps51216-and-discrete-mosfet

器件型号:TPS51216

尊敬的先生:

如何 使用 TPS51216和 分立式 MOSFET 计算死区时间?

我们必须确保它不会对直流/直流转换器带来短期风险。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:  

    DRVH 关断和 DRVL 导通之间的死区时间通常为10ns 、DRVL 关断和 DRVH 导通之间的死区时间通常为20ns。  

    此信息可在数据表第5页规格表中找到。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但死区时间也与 H/L 侧 MOS 的参数相关。

    因此、我们必须 使用 MOSFET 进行计算。

    它可以 防止异常现象。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:  

    我在数据表中找不到更多信息。  

    我认为该器件可以检测一个 FET 关断、然后在导通其他 FET 之前在规格中添加死区时间。  

    这样、死区时间与 FET 参数无关。  

    谢谢