This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605DEMO:当我使用此演示时、电路板上会有自振荡#39;s 输出

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605DEMO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780331/lmz23605demo-there-are-self-oscillation-on-my-board-s-outputs-when-i-using-this-demo

器件型号:LMZ23605DEMO

您好 ,先生或女士

我将使用此电源演示 LMZ23605DEMO 测试我自己的电路板 ,它的输出为-3.5V ,输入为12V。  

但是, 我自己的主板输出中有自激发振荡。  

但是,如果我使用电源设备(DP832 RIGOL)  为电路板供电,则没有 自激发振荡。

 我在使用它时是否漏掉了任何要点?

如何使用  LMZ23605DEMO 解决该问题?

期待您的建议。

此致

Anglic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您好像有一个12V 电源为 LMZ23605DEMO 电路板供电、该电路板针对反相应用进行了配置。 LMZ23605DEMO 具有3.3V 的输出电压设置、如果您要将其配置为反相、我假设您的 LMZ23605DEMO 板的输出端具有-3.3V 电压、该电压现在会馈送到您的板中。 是这样吗?

    您还能提供电路板的原理图吗? 这将帮助我了解您的电路板是如何通电的以及输出为何看起来不稳定的。


    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

    实际上,我已经更改了反馈电阻器的值,使其能够提供-3.5V 电压。

    由于机密信息、我恐怕无法在此处发布原理图。  

    您能不能告诉我,在哪种情况下,由于电源的原因很容易实现自振荡。  

    一直都很感谢。

    Anglic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anglic、

    如果您不想在此处发布原理图、可以通过 j-hua@ti.com 将其直接发送给我。 您设置电路板输出的波形是 LMZ23605DEMO 电路板输出还是 LMZ23605DEMO 电路板输出?  

    我列出了一些我想了解的后续问题:

    1. 您有什么负载电流? 如果负载较低、则器件在轻负载时可能处于周期跳跃状态、并导致更高的输出纹波。  
    2. 该振荡是否会导致器件出现问题? 看一下 Vpk-pk、它大约为20mV (4 divs x 5mV/div)。 这是数据表中规定的典型9mV 的两倍、但如果您具有稳定的-3.5V 输出、它不会令人担忧。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    波形来自我自己的电路板而不是 LMZ23605DEMO 的输出。

    负载电流约为1.5A。

    LMZ23605DEMO 运行良好,无振荡。

    有时,波形最高可达400mVpp。

    非常感谢你的帮助。

    最好。

    Anglic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anglic、

    我只能评论 LMZ23605DEMO 电源模块的特性。 由于您提到 LMZ23605DEMO 在没有振荡的情况下工作良好、我认为这不是器件的问题。 它不解释振荡为何不使用电源、但如果 LMZ23605DEMO 可以正常运行并按预期运行、我无法将其作为您系统中的问题进行精确定位。  

    我只能猜测您的系统在某种程度上不稳定、而不知道您的原理图是什么样子。 可能没有足够的输出电容器。 LMZ23605DEMO 的输出电压预计会保持稳定、不会导致任何下行问题。  

    此致、

    Jimmy