您好 ,先生或女士
我将使用此电源演示 LMZ23605DEMO 测试我自己的电路板 ,它的输出为-3.5V ,输入为12V。
但是, 我自己的主板输出中有自激发振荡。
但是,如果我使用电源设备(DP832 RIGOL) 为电路板供电,则没有 自激发振荡。
我在使用它时是否漏掉了任何要点?
如何使用 LMZ23605DEMO 解决该问题?
期待您的建议。
此致
Anglic
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 ,先生或女士
我将使用此电源演示 LMZ23605DEMO 测试我自己的电路板 ,它的输出为-3.5V ,输入为12V。
但是, 我自己的主板输出中有自激发振荡。
但是,如果我使用电源设备(DP832 RIGOL) 为电路板供电,则没有 自激发振荡。
我在使用它时是否漏掉了任何要点?
如何使用 LMZ23605DEMO 解决该问题?
期待您的建议。
此致
Anglic
您好、Anglic、
如果您不想在此处发布原理图、可以通过 j-hua@ti.com 将其直接发送给我。 您设置电路板输出的波形是 LMZ23605DEMO 电路板输出还是 LMZ23605DEMO 电路板输出?
我列出了一些我想了解的后续问题:
此致、
Jimmy
您好、Anglic、
我只能评论 LMZ23605DEMO 电源模块的特性。 由于您提到 LMZ23605DEMO 在没有振荡的情况下工作良好、我认为这不是器件的问题。 它不解释振荡为何不使用电源、但如果 LMZ23605DEMO 可以正常运行并按预期运行、我无法将其作为您系统中的问题进行精确定位。
我只能猜测您的系统在某种程度上不稳定、而不知道您的原理图是什么样子。 可能没有足够的输出电容器。 LMZ23605DEMO 的输出电压预计会保持稳定、不会导致任何下行问题。
此致、
Jimmy