This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:默认输出电压

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781080/tps659037-the-default-output-voltage

器件型号:TPS659037

您好!

我想使用 TPS659037。 请就这些问题向我提供帮助。

1.是否需要 I2C 配置?

2.如果不配置芯片、每个通道的默认输出电压是多少?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否还提供了器件标识符? 提供不同版本的 TPS65039x。

    第80页的数据表中规定了不同版本的输出:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TPS659037的用户指南位于以下位置: http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011

    此器件已在 TI 工厂进行编程、因此您无需自行配置。 如果需要、您可以在启动后更改电压电平和其他设置。 用户指南中介绍了所有默认设置。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    纳斯塔莎