This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:什么是 LM3424的"高跨导放大器&quot?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778891/lm3424-what-is-high-transconductance-amplifier-of-lm3424

器件型号:LM3424

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LM3424用于他们的下一个产品。

 他们有几个问题、如下所示。 请给我回答。

问题1. 我可以在 LM3424数据表第6页的电气特性中看到"高跨导放大器"的规格

      (SNVS603C) 。 什么是 "高跨导放大器"? 器件方框图中的哪个部分与对应?

问题2. LM3424是否具有 最长导通时间和最短导通时间。 如果是、  值是多少?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    问题1.  它是您所讨论的高侧跨导放大器、它是获取方框图中 HSP 和 HSN 输入的放大器

    问题2.  我们仅指定了电流感应的前沿消隐时间(140nS-340ns)、因此最短导通时间可以为140nS、最长导通时间取决于您的 Rt 工作频率。  需要注意的是、您应将操作设计为最短导通时间为340nS、这样就不会因为电流可能很高而消隐电流感应。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    感谢你的答复。

    很抱歉、我的问题2不足以解释。 下面我可以再次问您吗?

    问题2. LM3424是否具有任何最大导通时间(或最大导通占空比)和最小导通时间(或最小导通占空比)
    高电平栅极端子?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    我可以回答第二季度的问题吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    让我以这种方式向您解释一下。  您应该设计一个稳压     器、在该稳压器中、您的设计中开关节点的最短导通时间应始终大于340nS、否则您可以根据(140nS-340nS)的抗尖峰脉冲规格对开关电流进行抗尖峰脉冲。  也就是说、抗尖峰脉冲的最小值可以为140nS。  因此、最小占空比取决于该抗尖峰脉冲时间与频率。

    就最大导通时间或占空比 再次取决于您的开关频率而言、我们不直接指定这一点、但在数据表中、我们建议 使用最小100ns 的外部同步脉冲、因此我们可以假设最小关断时间为100ns。  导通时间与您的工作频率减去100ns 同样相关。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    非常感谢您的回复。
    我可以很好地理解。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。