This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:+/-12V/10W 反激式

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS55340EVM-148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781016/tps55340-flyback-for--12v-10w

器件型号:TPS55340

大家好、客户对采用反激式拓扑的 TPS55340感兴趣。 是否可以在以下条件下实现它? 或者还有什么建议?

输入电压:13V-18V

输出电压:+/-12V (双路输出)

输出功率:10W

是否存在类似的基准 在这些条件下进行设计?  

应用:EV 充电

客户:WW 级别  

此致、

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以参阅 TI 设计 TPS55340EVM-148、您可以从 TI 网站下载该设计。 它具有5V 输出、但概念相同。