This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:有关开销电压(与恒流电源一起使用的多串电流平衡器)的问题 SNOOB96F

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826352/lm3466-question-on-overhead-voltage-multi-string-current-balancer-for-use-with-constant-current-power-supplies-snoob96f

器件型号:LM3466

我想知道应用 LM3466产生了多少开销电压? 我将其用于12 LED 串联灯串。 12个 LED 的标称 VF 为36V。 我需要 LM3466的架空电压来选择飞利浦、OSRAM、Meanwell 等公司提供的恒定 LED 电源模块。 我想知道能够提供高达39伏电压的电源模块是否足够。 顺便说一下、我使用的是0.4欧姆电阻器、而不是1欧姆电阻器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有有关该参数的规格、但该器件在其线性区域中运行、 因此我认为1V 将超过足够的余量。  鉴于您具有39V 输入、我认为这足以满足您的设计需求。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。 您是否知道该开销电压是否取决于流经每个 LED 灯串的电流? 流经 LED 的最大电流将小于1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    您必须查看 LED 数据表以了解1A 控制的最大正向电压、从而查看适合您应用的设定点。  高电流将增加一些 LED 正向电压。

    谢谢 Tuan