This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:优化电流消耗

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849100/lm66100-optimizing-current-consumption

器件型号:LM66100

我们有一个包含2个 LM66100的电路。 由于 R3的原因、通过无效 IC 的电流为22uA @R3=100k。 这在很大程度上适用于我们的应用。

  • 如何才能完全消除该电流?

电源由2节串联电池构成。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

    我假设您的意思是、当 D1关闭时、R3会看到22uA 的电流。

    在这种情况下、ST 是一个开漏电路、被拉至 GND、因此将有一些电流从电源轨流过该电阻器进入 ST 引脚。

    是否可以进一步增大此 R3电阻? 此外、我不会立即看到为什么您有电阻器 R1和 R2? 我认为他们不会伤害任何东西、但你可以将它们移除。

    可以使用二极管、也可以不使用 ST 引脚、但由于您的源极在电压上非常相似、因此您可能会遇到数据表中第9.2.2节(持续输出功率)所述的情况。