This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:了解 UVLO 阈值和迟滞

Guru**** 1516730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848815/tps54232-understanding-uvlo-threshold-and-hysteresis

器件型号:TPS54232

您好!

输入电压:高达24VDC

输出电压:7V、然后它进入5V LDO 为5V MCU 供电。

我正在尝试了解 UVLO 的工作原理和迟滞。 在数据表中、建议使用 Ren1和 Ren2电阻器添加迟滞。 VEN 电压在内部设置为1.25V。 我选择了 Vstart = 10V 和 Vstop=8V。 这使我的 Ren1 = 666.66K 和 Ren2 = 112.35K。 使用这些电阻器值、EN 引脚上的电压为3.46V、输入电压为24V。 但是、在启动期间、当输入电压从0V 逐渐上升到24V 时、TPS54232何时开始开关? 该电压是多少?  

想法是仅在输入功率达到10V 或12V 时启动 TPS54232开关。 使能引脚上的电压与 TPS 开始开关时的电压之间是否存在关系?

还有一件事、如何计算迟滞电压? 它是 Vstart 还是 Vstop 之间的差异?

我读取 了 SLVA769A。 在该图中、数据表应具有 VIT+和 VIT–。 但 TPS54232数据表中没有该信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您设置  Vstart = 10V 和 Vstop=8V、则计算值应为 Ren1 = 666.66K 和 Ren2 = 88.5K、当输入电压从0增加到大约10V 时、IC 开始开关。 当输入电压降至大约8V 时、IC 停止开关。

     迟滞电压=10V-8V=2V

    肖恩