This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:查询关断 UCC2897A 跳跃模式的解决方案

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826876/ucc2897a-inquiry-the-solution-to-turn-off-the-ucc2897a-skipping-mode

器件型号:UCC2897A

您好、专家、

在客户设计中、他们不喜欢跳跃模式。

工程师要求解决方案关闭 UCC2897A 跳跃模式。

请提供建议。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们无法禁用跳跃模式、因为跳跃模式由低于2.5V 的 FB 引脚电压触发。 例如在负载瞬态和轻负载和无负载条件下。

    我们需要该函数来调节输出电压。

    但是、如果您不希望跳跃模式、则可以在次级侧使用 SR 解决方案。 SR 不会使 FB 引脚 低于2.5V。 因此不会触发跳跃模式。

    希望能为您提供帮助。

    谢谢。