This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:有关 BQ24610安全计时器功能的问题

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826616/bq24610-question-about-the-bq24610-safety-timer-function

器件型号:BQ24610

大家好、

    我的客户希望使用 BQ24610器件进行充电、但根据最大充电电流、充电时间将超过10小时、不在1h~10h 范围内。 我们是否可以使用较大的 CTTC 值(>0.11uF)来设置更大的充电时间?  您能否分享 禁用该功能的方法、是否存在任何风险? 目前、客户发现当达到安全时间时、BQ24610器件将停止充电并闪烁红灯。 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

      将 TTC 下拉为低电平(也会禁用端接)或 TTC 高电平(端接仍然启用)将禁用安全计时器。 没有安全计时器的风险是、如果电池单元损坏、则充电可以无限期持续。 大于10h (C > 0.11uF)的安全定时器尚未在内部进行评估、应首先由工程师进行验证、并且无法保证精度。 当安全计时器到期时、将指示故障并停止充电。