This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:空载行为

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826542/bq25713-no-load-behavior

器件型号:BQ25713

大家好、

客户反馈、BQ25713在纯降压或升压模式下在不同负载下具有不同的行为。

例如:

在纯升压模式下、Q1应始终开启。 但我们发现 Q1将在空载时开启、但在负载为500mA 时始终开启。

空载 Q1 Vgs:

0.5A 负载 Q1 Vgs:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    我相信、当您的电流超过500mA 时、该器件将进入 PFM 运行模式。  您可以参阅数据表的第9.3.5.3节。  此外、如果您查看数据表中的图46、您可以在 PFM 中看到 SW1和 SW2。  在电感器电流降至0以下的时间段内、两个低侧 FET 都导通、您会看到两个开关节点都降至 GND。  

    进入 PFM 的点取决于电感器纹波电流、但500mA 大约是我预期的点。  您应该看到 、随着电流进一步降至500mA 电平以下、GND 上的 SW1周期会变宽。  这是预期的操作。

    此致、

    Steve