This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:针对特定开关频率进行设计

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826347/lm3409hv-designing-for-specific-switching-frequency

器件型号:LM3409HV

大家好、

关于 LM3409HV、我想围绕该器件进行设计、并设计20-50kHz 的开关频率(出于 EMI 原因)。 我知道 LM3409HV 是一款受控关断时间器件、频率将随输入/输出关系而变化、但如果我知道我的输入在48V 时保持一致且输出为30-35V、那么我是否可以实现20-50kHz 的开关频率?

在浏览设计公式时、我似乎可以。 我计算出的 TOFF 值均未超出 TOFF_max 规格、但我希望确保不会忽略或过度简化某些内容。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    如果您的距离非常窄、并且您已使用裕度计算所有角、则此操作将起作用。  正是这样。  不过、计算时未考虑比较器延迟、电感器容差、给定工作点的精确效率等。  对于变频器件、要以数字方式计算精确的开关频率、需要考虑太多的容差。  我建议他们测试临界情况、以确保它们保持在范围内。

    一般而言、鉴于您的开关频率目标较低(开关周期较长)、范围较窄、并且您的工作输出电压不是很低(1个或2个 LED 的精度较低)、我认为这可以通过实验加以确定和确认。

    -JP