请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82480EVM-002 您好!
目前、我无法使该评估板正常工作。 我已将电流限制为200毫安的3.3伏电源连接到输入端、评估板所做的就是将连接的电源负载降至电流限制模式。 输入端子螺钉上的电阻测量值仅为0.4欧姆、这一点看起来并不正确、这将解释我的输入 电源为何会立即进入电流限制模式。 我在这里有什么问题、还是刚收到有缺陷的评估板? 我们将感谢您的任何帮助。
此致、
David