This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:您能否提供设计参考。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780113/tps92641-can-you-provide-a-design-reference

器件型号:TPS92641
我想使用该部件的分流调光功能。

输入和输出值​​如下所示。

例如1)
-输入电压:47 ~ 49V
- LED 负载
。 Vf = 45V @ 0.7A (最大1.5A)
-PWM 频率:20kHz 至100kHz
例如2) 
-输入电压:47 ~ 49V
- LED 负载
。 Vf = 35V @ 1.3A (最大1.5A)
-PWM 频率:20kHz 至100kHz

例如1) 
-输入电压:53 ~ 55V
- LED 负载
。 Vf = 52V @ 1.7 (最大2.0A)
-PWM 频率:20kHz 至100kHz

您能否为上述三种情况提供设计参考? 

请告诉我、除了该器件之外、是否还有更好的应用。 

请快速回复。 

谢谢你。

K.H Park / D.I
(kjsoojin@naver.com)




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会考虑尝试 EVM。 可能需要更改电感器以提高电流电平、但可以对 EVM 进行修改、以实现三种不同设计所需的功能。 如果 Vout 与 Vin 非常接近、则可能会在第一个设计中遇到问题。 您必须添加并联 FET 并移除输出电容器才能尝试此操作。

    此致、