This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:Vcc=off 时、ERR (开漏)上拉

Guru**** 1129800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826178/tlc6c5712-q1-err-open-drain-pull-up-while-vcc-off

器件型号:TLC6C5712-Q1

大家好、

我的客户询问以下问题。 您可以对此提供支持吗?

在睡眠模式下、客户的系统会关闭 TLC6C5712的 VCC、但 ERR 输出的上拉电源仍然有效。

在第6.1条中、它描述了"ERR 开漏输出"的最大值为7V、那么、我们可以说在 VCC =OFF 时以5V 上拉不是问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    是的、在最大额定值内拉高误差没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda-San:

    客户在此用例中还有其他问题。

    在 ERR 上拉和 Vcc 关闭条件下、我是否可以确认没有从 ERR 到 Vcc 或其他引脚的泄漏路径?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在数据表中找到 ERR 引脚的最大泄漏电流为3uA。