This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:用于 RT2和 RT1的 BQ24610 NTC 公式可助您一臂之力!

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848689/bq24610-bq24610-ntc-equation-for-rt2-and-rt1-help

器件型号:BQ24610

您好!

我对方程式以及如何为以下项输入内容有问题:

Vvref:Vref 为3.3V 时、我输入了3.3

RTHcold:我已将数据表中的电阻值从0度的103AT 中输入、即27.28k 欧姆

RTHHot:我已将数据表中的电阻值设置为45度、即4.911k 欧姆

VLTF:我已经放置了与 BQ24610数据表中冷温度上升阈值73.5%的百分比  

VTCO: 我已将  截止温度上升阈值 BQ24610数据表中的34.4%计算出来  

我已经截取了我重写到 MathCAD 的公式的屏幕截图

RT2和 RT1的结果与建议的 RT2和 RT1中给出的结果非常类似?

请、我能不能就我应该输入的值提供帮助?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mome:

      计算 VLTF 和 VTCO 的实际电压值、而不是输入百分比(例如:VTCO 为 VREF 的34.4%、即3.3V、因此 VTCO 输入为1.4V、VLTF 输入相同)。 尽管公式看起来正确、但在上述计算中仍存在一些错误。 我计算了实际值、RT2的实际值大约为445k Ω、RT1的实际值大约为9.2k Ω。 我们还提供了一个计算器供您输入阈值、它将为您计算电阻。 下面是链接 :http://www.ti.com/product/BQ24610/toolssoftware 、您将在  "Software"选项卡下找到 bq246xx 计算工具 V1.5 (修订版 D)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、对于 VLTF、我的意思是类似地计算阈值百分比对应的电压。