请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372 尊敬的团队:
要继续以下主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/825012/3051778#3051778
我不确定 PD 的分级电阻与 PSE 的 Rsense 之间的关系。
我认为只有 PD 端的 RCLSA 和 RCLSB 与0~8级相关、为什么这里提到 PSE 端的110m Ω?
BR
Kevin