This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118EVAL:设置所需的输出电压

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118EVAL, LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826229/lm5118eval-setting-the-desired-output-voltage

器件型号:LM5118EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5118

您好!

我们已采购 LM5118EVAL/NOPB。 它旨在提供12V 和3A 的输出。 我们需要7.4V 的输出。 由于 LM5118能够做到这一点、 是否可以通过改变无源器件的值来实现这一点?! 请尽快指导我们。

谢谢、此致、

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanyashree、您好!

    感谢您提出问题。

    可以通过更改反馈电阻器来调节输出电压、如数据表中所述。 我建议使用快速入门计算器的 WEBENCH 中的任何一个来帮助您进行设计中的组件计算

    快速入门

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    -Garrett