This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:器件时 TS 引脚上的电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846482/bq51222-voltage-at-ts-pin-when-device

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

您好!

我正在寻找有关 VTS 热电压的更准确的信息。 在数据表中、它的电压为0.38V、没有任何容差;在 bq51x2x_TS_计算器工具 中、VTS-HOT 设置为 VTS-Bias 的19.6%、该电压正确。 您是否有有关公差、室性热敏电平和室性偏置上的迟滞的更多信息。

此致

Nikolaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolaus

    我正在检查此问题、下周初将为您提供最新信息。

    但从我到目前为止完成的研究来看、380mV 似乎是正确的值。  19.6%的值来自 BQ51013B TS 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolaus

    BQ51222和 BQ5102X 器 件使用 ADC 来监控 TS 引脚和类似功能。  这提供了良好的精度、与数据表中列出的值略有不同。  VTS 热电压将为0.380V。  19.6%的 VTS 偏置电压不适用于此系列器件。

    VTS 偏置、1.8V 精度为 +/-2.5%。