This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209-Q1:泄漏电流、电芯连接序列

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848652/bq29209-q1-leakage-current-cell-connection-sequence

器件型号:BQ29209-Q1

最近、在 BQ29209-Q1的数据表中添加了一条注释:

“使用不首先连接 GND 的任何电芯连接顺序可能导致 VDD 引脚消耗的泄漏电流增加。”

1) 1)泄漏电流的值是多少(最大值和/或典型值)?

2)漏电是否总是发生,或者是否取决于其他因素(这些因素)? ?

3) 3)为什么会发生泄漏电流?

泄漏电流可能会影响远程信息处理应用并导致重新设计活动、因此这些详细信息对客户很重要。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们没有对这种情况进行广泛的测试,因此不能对这些问题提出任何主张。 我们强烈建议使用数据表中列出的连接序列。