This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:询问有关 TPS561208的信息

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780166/tps561208-ask-about-tps561208

器件型号:TPS561208

您好、支持团队、

 

我的客户希望了解以下项目:

 

  1. 需要了解整个温度和工艺变化范围内的 ISS 软启动电流(典型值5uA)的最小值和最大值
  2. FB 端子电流是多少?
  3. 谷值电流限制

是否存在任何限制电流? 当负载为空载时、客户会感到担忧。 他们看到、由于超出谷值电流限制、低侧 FET 的输出电压非常大。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Izumi、

    TPS561208具有内部固定软启动时间。 典型值为1ms。 我们不会测量 ISS、因为它是内部的。

    请参阅数据表中的 EC 表。 IFB 的幅度非常小、以 nA 为单位。

    该器件限制谷值电感器电流。 这意味着、如果电感器谷值电流高于限值、器件将保持低侧导通、直到电感器电流降至限值以下。 我没有收到您对空载情况的描述。 当无负载时、电感器电流将很小。 谷值电流不会超过电流限制。 您能更详细地解释一下您的问题吗?