This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:对 BQ25601D 上的 D+ D-引脚进行仿真并设置输入电流限制

Guru**** 2525070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779890/bq25601d-simulate-and-set-input-current-limit-on-d-d--pins-on-bq25601d

器件型号:BQ25601D

尊敬的*

如果我们将引脚 D-(3)和 D+(2)连接在一起->对 BQ25601D 短路->则输入电流限制 IINDPM 将设置为最大3.25A?

如果 D-(3)和 D+(2)保持悬空、会发生什么情况? ->那么 IINDPM 默认值是否为2.4A?

我们是否可以仿真 D+ D-上的电阻分压器以将 IINDPM 设置为1.5A?

D+、D-上的电阻分压器与输入电流限制寄存器值之间是否存在相关性?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果 D+和 D-短接在一起、则 BQ25601D 将自动识别 DCP 并将输入电流限制设置为2.4A

    至于您的其他问题、电阻分压  器的用途是在 D+和 D-引脚上设置适当的电压、以便 BQ25601D 能够识别插入的适配器类型。 如果 D+和 D-上的电压未被识别为下表中的适配器之一、则 BQ25601D 会将其视为未知适配器、并将输入电流限制设置为500mA。

    因此、D+/D-上的电阻分压器与输入电流限制设置之间不存在直接相关性、因此不应使用电阻分压器来修改输入电流限制。 上表中未定义的任何内容都将被视为未知适配器、输入电流限制将设置为500mA。  相反、主机应向寄存器 REG00位[4:0]写入数据、并将输入电流限制设置为所需的值。

    此致、

    Angelo