This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:降压/升压模式运行问题

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779624/lm5118-q1-issue-with-buck-boost-mode-operation

器件型号:LM5118-Q1

您好!

对于 LM5118Q1MH、VIN = 15 - 30V、VOUT = 21.5V、负载= 3.0A。 当 VIN = 27.25V-27.75V (每个测试步骤0.25V)时、我们的某些生产单元的电压输出测试失败。 当我们分析时、似乎可疑器件过早地从降压-升压模式切换到降压模式。 发生这种情况时、器件无法将负载下的输出电压调节到编程的电平。 您能告诉我们为什么会发生这种情况、原因可能是什么? 我们还应该检查什么?

 

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    请发送原理图和一些关键波形以进行回顾。 您可以使用内部电子邮件传递信息。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部