This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:SEPIC 电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844887/lm3421-sepic-circuit

器件型号:LM3421

您好!

您能否查看数据表中的 SEPIC 应用电路? 我认为 L2方向不正确。  它的方向是否正确?

通常、SEPIC 电路看起来如下所示。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、这是电感器上的一个拼写错误。  对于耦合电感器设计、点应在接地侧。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    感谢您的支持。 您能否查看降压/升压参考原理图?

    LED 阴极连接到 Vin (带红色圆圈)。 它是否连接到 GND? 如果没有、为什么它连接到 Vin?

    Q2的作用是什么? (Q2的含义是什么?)

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    Tuan 已不在办公室、所以我会回复。

    1) 1) 这是以 Vin 为基准的降压/升压转换器、有时称为电池升压转换器。  LM3421电路基本上是升压转换器、但负载 LED 灯串连接在升压电压(阳极)和输入电压(阴极)之间。  这允许输入电压高于和低于输出电压。  一个限制是 Vin 和 Vled 的总电压。  如果 Vin 为20V、Vled 为20V、则 IC 看到40V (这将是相对于 GND 的升压电压。  如果 LED 堆栈的底部(阴极)变为 GND、顶部(阳极)变为 Vin、则会将其视为升压转换器。

    2) 2) Q2基本上是一个电阻分压器、它允许 LED 灯串电压的转换以接地为基准。  Rov2位于 LED 灯串上、并增加了 Q2的二极管压降。  Rov1以接地为基准。  Rov2和 Rov1中的电流基本相同、因此可以将其视为允许 LED 灯串在 Vin 上浮动的电阻分压器。  这会将 LED 灯串电压通过分压器分压比转换为接地。  数据表中的方程式将显示此内容、在图片示例中为9.2.2.2.12。  这是必要的、因为 LED 灯串的阴极连接不以 GND 为基准、而是在可能发生变化时以 Vin 为基准。

    此致、