This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:充电期间更改充电电压

Guru**** 2510675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848180/bq25898d-change-the-charge-voltage-during-charging

器件型号:BQ25898D

大家好、

在为电池充电期间、是否可以将充电电压从4.2V 更改为4.1V 以延长电池寿命?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    是的、您可以在充电时动态更改电池稳压电压。  请记住、如果您将调节电压降低到低于电池的实际电压、充电器可能会认为电池过压并停止充电、直到电池放电至低于新电池电压。

    此致、

    Jeff