This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:图40 200欧姆还是200欧姆? 哪一项是正确的?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779582/ucd90320-figure-40-200ohms-or-200kohms-which-is-correct

器件型号:UCD90320

您好!

在图40数据表的第9.2.1节"设计要求"中、说明使用200kOhm 电阻器。  但是、在上面的段落中、它说使用一个200欧姆的电阻器。   哪一个是正确的电阻器?  

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 HSG

    它是200欧姆。 下一个发布版本将对其进行校正。

    此致

    Yihe