This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:TPS65262双向 LDO 能否并行使用?

Guru**** 2601305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847887/tps65262-can-tps65262-two---way-ldo-be-used-in-parallel

器件型号:TPS65262

您好、先生、

    TPS65262双向 LDO 能否并联使用?

使用并联时、我应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色

    由于我们无法确保 流入2个 LDO 的等效电流、因此它们不能并联使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 两个 LDO 并联使用、 则在增加负载时 、它们将按以下方式工作:

    其中一 个 LDO 不 会提供任何负载(标记为第一个 LDO)  

    另一 个 LDO 将提供整个 负载、直至 达到其 OC 限值(标记为第二个 LDO)、 然后 Vout 将稍微下降、  第一个 LDO 将开始提供负载以保持 Vout、当两个 LDO 都达到 OC 限值时、输出将关断。

    因此我说过"无法确保 两个 LDO 中的额定电流流动"、这不是一种良好的工作行为、因此我认为它们不能并行使用。