This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:将其与18V 一起使用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856519/tps62130a-using-it-with-18v

器件型号:TPS62130A

尊敬的支持成员:

我想使用输入电压为18V 的 TPS62130A。 输入电压来自使用3.6V 原电池(标称电压)制成的电池组

有问题吗? 因为我比绝对值更接近被重置的值、但我略高于此值。

在更详细的背景下、我将在最多3年的时间内在外部使用它

提前非常感谢、我需要向我的电子设计人员确认(或不确认)此设计选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    只要输入电压低于20V、TPS62130A 就不会损坏。  当输入电压高于17V 时、不保证数据表第7.5节的电气特性。