This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M PMID 问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855784/bq25895m-bq25895m-pmid-question

器件型号:BQ25895M

尊敬的 TI 专家:

BQ25895M 应用需要升压模式。有以下问题:

PMID 是否可用作与直流/直流转换器类似的功能来为其他电路供电?

2. PMID 是否可以设置为固定5V (或其他电压)?

3.当应用产品具有有线+无线功能时,如何在有线(USB 电源)和无线(锂电池电源)之间切换,PMID 可以输出固定的5V 电压(或其他电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    首先、充电器在升压模式下运行、为 PMID 提供5.XV 电压、或者在为 VBUS 供电时以降压充电模式运行。  施加 VBUS 时、PMID 不会被调节至5.X V。

    关于第1条,是的。 在升压模式下、PMID 是由电池供电的稳压升压转换器的输出。

    关于2、是的、可以使用 I2C 将 PMID 设置为 4.55V-5.51V、默认为5.126V。

    关于3    、如果您使用有线和无线方式、您指的是施加到 VBUS 的 USB 电缆、或者不是、但是、升压模式开启(假定 OTG 位和引脚为高电平、移除 VBUS)和 PMID 调节至5.0V 之间存在30ms 的延迟。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢

    因此、当 VBUS 为7V,PMID 输出7V?时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的。  VBUS 和 PMID 之间只有一个 FET。  它用于反向阻断和电流感应。

    Jeff